This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如果电路板上已经有 PMBus 主机、是否仍然需要 Fusion GUI 的 PMBus 连接器? UCD90xxx

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051021/faq-is-the-pmbus-connector-for-the-fusion-gui-still-required-if-a-pmbus-host-is-already-available-on-the-board-ucd90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320

尽管它是可选的、但始终建议使用 PMBus 连接器连接 Fusion GUI。 您可能需要此连接器来对器件进行编程。 当您需要调试电路板和调整配置时、它也非常方便。 与模拟器件不同、UCD90xxx 可提供器件内部状态的完全可视性。 它可帮助您分析复杂的定序逻辑并快速识别问题。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U