This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049710/bq24045

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件:BQ24095

您好 Flob、

您的问题是否已解决或仍有相同的问题? 因为我在 BQ24045DSQT IC 中也遇到了类似类型的问题。 有没有任何解决方案、请与我分享。

当电池电压介于3.75V 至4.06V 之间时、我在 OUT 引脚上得到这种类型的电压(下面连接的波形)、并且 CHG 引脚也保持高阻抗状态。 4.06V OUT 引脚和 CHG 引脚功能正常工作后。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、您好!

    这是电池检测波形、通常在未连接电池时看到。 如果电池保护电路因过充而触发、您也可以看到这一点。 您能否尝试使用4.35V 电池进行充电以进行确认?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    好的。 但现在我们没有4.35V 电池可用。 我使用 BQ24095 IC 检查了相同的电池、它工作正常。 BQ24095 IC 的规格相同、它还提供4.35V 的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够按照我在 e2e.ti.com/.../3883096上的要求探测电池组保护器内部

    您发现此问题的器件数量是多少?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在这15个 IC 中、我们总共购买了50个、现在可以与我一起使用、并且所有 IC 都装配到 PCB 上。 这个问题没有达到初始水平、经过3-4个月的测试和使用后、这个问题将开始逐个出现在每个 IC 中。 现在、几乎所有 IC 都存在该问题。

    此处我还附上了您要求的波形(电池电压= 3.9V):  

    当电池电压为4.07V 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、您好!

    我们将与您离线联系、以讨论更多内容。

    谢谢、
    Nick