This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:在1.5A 充电电流下、BQ24170是否可替换为 BQ24133?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050867/bq24133-can-replace-bq24170-by-bq24133-in-1-5a-charging-current

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件:BQ24170

大家好、

当充电电流为1.5A 时、我们是否可以使用 BQ24133替代 BQ24170?

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    这将起作用! 请参阅 BQ24133数据表以确保操作正确。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。