This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]引脚选择电源轨状态(PSRS)是否可以使用少于三个 GPI? UCD90xxx

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051013/faq-can-less-than-three-gpis-be-used-for-pin-selected-rail-state-psrs-ucd90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320

是的、PSRS 最多支持三个 GPI。 当用于 PSRS 的 GPI 数小于配置的 GPI 数时、根据配置的 GPI 数启用所有支持的状态、并根据用于 PSRS 的 GPI 数配置状态。 例如、配置了三个 GPI、但只有第一个 GPI 用于 PIN PSRS。 您必须启用所有八个状态、将所有偶数状态配置为与状态0相同、并将所有奇数状态配置为与状态1相同。 因此、第二个和第三个 GPI 上的更改不会影响所需的功能。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U