This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么设置"无效日志"标志? UCD90xxx

Guru**** 2811475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U, UCD90320, UCD90240, UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051005/faq-why-is-the-invalid-logs-flag-set-ucd90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90320UCD90320UUCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124A

当器件检测到闪存中的日志损坏时、会设置一个无效的日志位。 日志存储在闪存中的某个区域中。 它具有校验和以保护其完整性(请勿将其与数据闪存校验和混淆、后者可保护配置数据的完整性)。 每次记录新日志时、都需要更新校验和。 如果断电、UCD90xxx 器件可能无法在3.3V 电源消失之前完成新日志的写入;因此、UCD90xxx 下次上电时、日志内容与其校验和不匹配、并会设置"无效日志"标志来警告您。

为避免日志无效、有两种方法:

1.在断开电源之前对所有电源轨进行正确的排序。

2.按照器件数据表中的说明实现欠压电路。

欠压电路包括一个肖特基二极管和多个电容器、可维持3.3V 电源电压、以便 UCD90xxx 在断电时完成故障记录。 UCD90240、UCD90320和 UCD90320U 器件具有针对每个日志条目的专用校验和。 因此、电源断开不会生成此标志。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U