This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:过热故障时隔离损坏?

Guru**** 2767885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050907/ucc21540-isolation-damaged-in-case-of-faulty-overheating

器件型号:UCC21540

大家好、团队、

如果过热、隔离栅是否会保持正常工作?  

这是 DIN EN 61800-5-2 (表 D.13–光耦合器)以及 EN ISO 13849-2:2003 (表 D.20–光耦合器)所要求的。 基本而言、隔离栅故障不会导致过热。

请您在下面的数据表规格第7.8章第8页进行解释。

这是否意味着外部初级侧电源必须限制电源才能获得 VDE 认证? 根据图。 7.3在100°C 时该功耗约为700mW?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您联系 E2E。  

    关于您的第一个问题、您提到的标准未涵盖 UCC21540、因为它不是光学隔离的。  该器 件通过了 DIN V VDE V 0884-11:20177-01电容隔离标准的认证。 如需了解有关我们隔离技术的更多信息 、请访问:www.ti.com/.../capacitive-isolation.html。

    尽管如此、数据表第7.8节规定隔离栅的保证温度最高可达150C。

    对于第二个问题、这些规格 旨在在发生故障时保护隔离栅。 如果不限制电流和功率、则输入或输出电路中的故障可能会导致过热、 进而导致进一步损坏。 正确、在100°C 时、功率应限制为700mW。 本文更详细地介绍了这些评级的含义和目的: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/understand-and-apply-safety-limiting-values-for-digital-isolators

    请单击绿色按钮、告诉我这是否可以回答您的问题、或者告诉我如何继续提供帮助。

    此致、

    Daniel