This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27519A-Q1:关于 P/N UCC27519AQDBVRQ1的建议降级替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27518, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050925/ucc27519a-q1-recommendations-for-a-drop-in-replacement-for-p-n-ucc27519aqdbvrq1

器件型号:UCC27519A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27518LMG1020

这款器件几乎到处都是缺货、因此需要直接替换-主要是寻找现在我可以使用相同的 UVLO 轻松获取的器件。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的支持!

    ----

    遗憾的是 、我们没有任何库存中的引脚对引脚... 截至目前库存中最接近的是 UCC27518、该器件符合非汽车标准、具有反相输入...   

    很抱歉给您带来不便、感谢您的理解。

    ----

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    -亚伦·格格鲁希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    最终推出了 BGA 解决方案之一- LMG1020。

    谢谢、
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    抱歉、我以为您正在寻找引脚对引脚替代产品...

    还应提供其他选项。  这是我们 的低侧产品系列、筛选出了低至5V UVLO 选项

    ----

    请记住、LMG1020是一款5V 驱动器;它只能为 MOSFET 栅极提供5V 电压(它也只能提供5V 电压)。

    ----

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初打算寻找引脚对引脚解决方案、但最终决定改用不同的封装、因为我尚未订购要在其上使用此栅极驱动器的电路板。 更仔细地看一下您与我关联的列表、UCC27517ADBVR 由于我的 Vgs 要求而变得更合适。

    再次感谢您的指导、
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了!  很高兴能提供帮助!

    谢谢、

    Aaron Grgurich