This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:参考设计实现方案的原理图审阅、减少了提供基本功能的组件数量。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050634/tps2116-schematic-review-of-my-reference-design-implementation-with-reduced-component-count-providing-basic-functionality

器件型号:TPS2116

您好!  

我正在考虑使用 TPS2116电源开关多路复用器替换我的现有二极管。 我目前没有要使用 TPS2116进行测试的器件。 我当前的问题是、我没有足够的布板空间来添加将 TPS2116置于优先模式所需的电阻器。 我希望澄清我对文档的理解、并验证我的简化设计是否仍能按预期工作。 我有一个非常简单的电路、此电路由两个输入电源(4.2V 锂离子电池和/或5V USB)为 VIN1和 VIN2供电。 可以随时连接一个或两个电源。 对于我的用例、我不关心 哪个输入电压是  初级或次级。 我只想让 TPS2116切换至任何具有更大电压的 VIN。 我不会将任何 GPIO 连接到电路以控制 或获取状态。 根据文档中的真值表、我计划使用第三种配置。 我的目的是将 MODE 和 PRI1直接接地。 因此、我不将 ST 引脚用于任何东西、这将使其保持悬空或接地。 根据此配置、真值表显示、开关仍会将两个电压中较高的电压发送到 VOUT。 我假设唯一的问题是 器件可能会在输入之间快速切换、因为如果输入电压都相同、则不会设置优先级。 此设计是否符合我的预期? 随附原理图和文档屏幕截图。  

谢谢、  

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    该器件将使用您选择的设置选择最高输入电压。 只有当电池是主电源并且放电至较低电源的电压时、它才可能在电源之间进行切换、而您的应用情况并非如此。 可以按照您所述使用。

    此致、

    Kalin Burnside