Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320
重新启动仅禁用然后启用故障电源轨、以查看是否可以从先前的故障中恢复。 重新启动仅应用于故障电源轨。 器件会重复此操作、直到重新启动耗尽。
重新定序应用于故障电源轨及其故障关断从电源轨。 所有被指定为故障电源轨的故障关断从电源轨的电源轨都首先根据其自身的关断序列被禁用。 然后、该器件会尝试对所有电源轨进行定序、以查看它们是否可以从之前的故障中恢复。
重新启动次数用完后、重新定序。 重新时序的最大数量在 Global Configuration (全局配置)选项卡→Misc Config (其他配置)下配置。

图21显示了重新启动和重新排序的流程图。

UV 故障只能设置为重新启动一次、因为在器件达到调节之前无法检测到 UV 故障;否则、电源轨将永远不会在最初开启。 这意味着每个 UV 条件都是一个独特的事件、因为电源轨在发生之前会进行调节。
为了处理 UV 条件后电源轨无法启动的情况、应使用 TON_MAX_FAULT_LIMIT (它在 GUI 中的"开启延迟"设置下列为"最大开启")。 这设置了电源轨预计处于调节范围内之前允许的最长时间。 如果超过此值、则会声明故障、并由单独的故障响应处理此情况(使用不同的名称、时间最大值)。 Time On Max 可设置为多次触发。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90320 UCD90320U