请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件: LM51551
大家好、团队、
我对 LM5022的电流限制操作有疑问。 数据表仅描述了逐周期电流限制-一旦 CS 引脚达到0.5V 阈值、PWM 脉冲将立即关闭。 我想知道打嗝电流限制阈值水平。

为了澄清我的问题、我想知道 LM5022关断的 CS 引脚阈值电压、并在过流事件发生时重试启动。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.