This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:输出电压纹波问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050806/tl431-output-voltage-ripple-issue

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: LM431

大家好、

我的客户使用此器件并发现他的输出电压纹波超出规格。

从半负载到满载运行时、输出纹波将变为高电平、然后超出规格

以及下面的条件和 SCH、这里是 LM431所在的位置、与我们的 TL431相同。

你能有办法解决这个问题吗? 谢谢!

输入:60V

输出:34V

负载:1.35A 至2.7A

输出纹波规格:340mV

故障输出纹波:350mV

 Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    在高负载时、器件似乎不稳定、而此时 IKA 是最低的、因此交流性能可能会下降  

    使补偿网络更具攻击性并查看这是否能解决问题可能会很有用。

    我会尝试增大 C406电容以降低极点位置、看看这是否有助于使其更稳定。

    您可以尝试100nF -> 200nF 还是更大?