This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:超级电容 EDLC 单元

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049915/bq33100-supercap-edlc-cell

器件型号:BQ33100

除了 BQ33100之外、还有最新的开发版本或器件建议吗?

应用:电机驱动应用中的储能系统模块。

电容配置:8s

偏置电源:24V

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是我们拥有的唯一超级电容器监控器件、我相信目前没有计划使用其他器件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的评论。 关于 BQ33100、几乎没有什么问题。

    图1. 5学习图、充电电流从500mA 开始、器件内部似乎有电流源来实现这一行为、对吧? 由于我们在方框图中看不到电流源、因此我们想对此进行再次确认!

    2.客户现在计划在应用中使用100F 超级电容器、如果是这种情况、学习曲线的时序如何。 据我了解、当充电电流为0.5A 时、学习曲线计时应更长、对吧?  

    如有可能、请帮助您对此进行评论。 谢谢。  

     

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该器件不提供拉电流或灌电流、仅控制 CHG 路径、如数据表和 EVM 原理图中的简化版原理图所示。

    我不确定您的时序问题、根据电容器的大小和可用的拉电流/灌电流大小、学习时间将会变化。

    此致、

    Wyatt Keller