This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-EP:TPS7A4701

Guru**** 2766485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050595/tps7a4701-ep-tps7a4701

器件型号:TPS7A4701-EP
主题中讨论的其他器件:TPS7A33TPS7A94

您好!

我的问题是关于正稳压超低噪声 LDO TPS7A4701和负稳压 超低噪声 LDO TPS7A33。

对于 TPS7A4701的85uA 输出电流和 TPS7A33的25uA 输出电流(无负载电流情况、仅反馈电路电流)、它们的输出噪声是否会因相同的输出电压而不同于(大于/小于)标称值?

换言之、这些 LDO 的绝对最小 Iout 是否为不良的 habbit、我应该在输出端放置一个额外的电阻器、以便创建一些更大的 Iout? 如果是、我应该确保输出端具有多大的最小负载电流、从而实现真正的低噪声?

谢谢你

Pavel Margulis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    您能告诉我您在哪里看到85uA 和25uA 规格吗?  

    这个问题没有一个微不足道的答案。 噪声通常不受负载电流的直接影响、但当负载电流变化时、反馈环路的极点和零点会发生变化、因此噪声(尤其是高频噪声)可能会发生变化。 然而、PSRR 受负载电流的影响-更高的负载电流会降低 PSRR -因此输入噪声衰减更少、总集成噪声会随着负载电流的增加而增加。  

    正 LDO 的工作要求是什么? 我们全新的 TPS7A94 (现已推出预量产和原型)是市场上噪声最低的 LDO、但其输入电压比 TPS7A4701低。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     感谢您的快速回复。

     没有此类 Iout 规格、这些规格仅是在完全没有负载电流的情况下通过反馈电路实现的 Iout 值、而这些是我的电路中对应的 TPS7A4701和 TPS7A33值。 我使用它们是为了为 PIN 光电二极管提供偏置电压、因此当没有光源时、就没有电流。 我想知道、为了保持 Vout 的噪声较低、我是否必须人工排列最小负载电流。

     我的要求如下:VIN 为+-12V+-10%、Vout 可编程+-(2.5至7.5) V。我使用 电压输出 DAC 来控制每个 Vout。 Iout 为0至5mA。 绝对需要高达100MHz 的最低 Vout 噪声。

     谢谢你

     Pavel Margulis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我不知道这些器件实现低噪声性能的最优最小负载电流是多少、而没有要查看一些数据、但通过使用最小负载电流、噪声性能的差异可能会很小。 但是、您可以通过许多措施来提高噪声性能、幸运的是、您选择了2个具有 NR/SS 和 FB 引脚的 LDO、您可以利用它们来降低噪声。 查看此 PPT、其中讨论了降低 LDO 噪声的方法:

    e2e.ti.com/.../1212.Measuring-LDO-Noise.pptx

    您是否使用如下所示的 DAC 控制 LDO 的输出?

    此致、

    Nick