This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:意外的第二次 TOFF

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050837/lm3409hv-unexpected-second-toff

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

我们正在使用 LM3409HV 实验意外的二次 TOFF。
原理图如下所示、请注意 R3未安装、Rsns=0.3欧姆。
IADJ 引脚被控制为 具有350mA 的平均 LED 电流。 关断时间如预期的那样大约为500ns、并且电感器纹波电流(大约200mA)高于80mA 的24mV/Rsns 限制。

在示波器图像中 、存在数据表第8.3.4章中报告的第二个 TOFF 问题。  
请帮我了解为什么会有第二次关闭?  

谢谢、
Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    我将查看第9.1.8节。  这看起来不像误差放大器失调电压。这看起来 LM3409是第二次跳变峰值电流感应、这在更大的 MOSFET、高 Vth MOSFET、非肖特基续流二极管或过大的栅极电阻器中很常见。  使用的元件似乎不会导致这种情况、但对于所选的 MOSFET、350mA 电流较低、Qgate 接近30nC。  您可能能够通过电流感应电阻器看到这一点、以查看它是否在前缘消隐时间(最大值为115ns、211ns)之后达到峰值电流跳变。  第二个导通时间看起来大约是最短导通时间(在上面的示波器图片上大约为150ns)。

    '当使用 Qg > 30nC 的 PFET 时、旁路电容器(CF)不应连接到 VIN 引脚。 这将会
    确保通过 RSNS 的峰值电流检测不受 PFET 输入电容充电的影响
    这可能会导致峰值检测比较器误触发。 相反、CF 应该是
    从 VCC 引脚连接到 CSn 引脚、这将导致 VCST 中的较小直流失调电压、最终导致 ILED
    但是、它可以避免有问题的误触发。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时支持。
    您能 不能帮助我澄清什么是"前沿消隐时间"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    前沿消隐时间、最小导通时间、是为了防止 MOSFET 导通期间由于增加的电流而发生峰值电流跳闸。  当 MOSFET 导通时、来自 MOSFET 导通的额外电流将流经电流感应电阻器。

    可能导致 LM3409过早触发峰值电流阈值的因素包括:

    具有高 Qgate 的大型 MOSFET

    具有高 VGS 阈值的 MOSFET

    具有硬恢复功能的续流二极管

    使 MOSFET 导通延迟超过前沿消隐时间的栅极电阻器

    此致、