This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:如何在飞行过程中对 Vout 进行编程?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050517/tps549d22-how-to-programming-the-vout-on-the-flying

器件型号:TPS549D22

您好、TI 专家:

我们的设计如下所示:

1. Vset=0.75V

2.RtoP=10K、Rbot =63.4K、以获得 Vout=0.87V   

现在、我们需要在飞行时将输出电压调整为0.83V、执行该操作的步骤是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 PMBus VOUT_COMMAND 调节内部基准电压。 在您的案例中、使用 Fusion Digital Power Designer、您可以轻松地将基准电压设置为0.7169V、以实现0.83V 的 VOUT。 单击此链接可找到有关 Fusion Digital Power 设计器的信息。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caleb。

    VOUT_COMMAND 成功更改了 Vout。

    另一个问题: VOUT_MARGIN_HIGH_LOW 的含义是什么、用途是什么?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当在操作面板中选择"裕量调节高电平"或"裕量调节低电平"时、VOUT_MARGIN_HIGH/低电平命令用于设置电压。 这些命令通常用于在极端条件下测试可靠性。