This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:Cin 和 Cout 计算

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050849/lm5163-cin-and-cout-computation

器件型号:LM5163

各位专家:

你好。  我们确实对 LM5163的 D/S 中的 eq.21和23进行了一些澄清。


对于 eq.21、替换值 ΔIL (0.25A)、Fsw (300kHz)和 Vout_rip (0.005x12V)将不会产生3.1uF 的结果。 eq.23也是如此

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是正确的、该公式给出的值约为1.7uF。

    我们将在下一个数据表修订版中对此进行更正。

    请注意、上提供了适用于此器件的计算器电子表格工具

    TI.com 上的产品文件夹。  此工具使用更精确的过程来计算  

    组件值。  还提供 TI Webench DesignerTM。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢。 eq.23呢?

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电容的最小值为2.2uF。  如果公式给出的值较小、则必须至少使用2.2uF

    电压。   

    谢谢