请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5163 各位专家:
你好。 我们确实对 LM5163的 D/S 中的 eq.21和23进行了一些澄清。


对于 eq.21、替换值 ΔIL (0.25A)、Fsw (300kHz)和 Vout_rip (0.005x12V)将不会产生3.1uF 的结果。 eq.23也是如此
感谢您的指导。
此致、
阿尔基·A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.