This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:您能帮您回顾一下原理图设计吗?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050741/tps92692-q1-could-you-pls-help-review-the-schematic-diagram-designing

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

您能不能帮助查看设计原理图吗?e2e.ti.com/.../TPS92692QPWPRQ1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    而不知道设计输入电压/功率级别的详细信息等。 我只想就 TPS92692的功率级对原理图进行评论 。

    1. 我不知道为什么您需要 D2与 L5并联。

    2. R46和 R47应为10欧姆

    C67 应为0.1uF

    4. 根据输入和输出电压范围、您可能希望在 C59上使用100V 速率电容

    5. 您的未使用 PWM 调光 FET,因此在某些故障条件下 TPS92692无法断开负载。

    谢谢 Tuan