This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:降压稳压器可调节正负输出电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2674, LM22674, LMR50410, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050610/lm2674-buck-regulate-a-positive-and-negative-vout

器件型号:LM2674
主题中讨论的其他器件: LM22674LMR50410LMR33610

希望制作一对可调输出电压降压稳压器(来自微控制器)

Vin =+24V、 Vout =+10至+18V、Iout = 100mA (最大值)、分别为

Vin =-24V、Vout =-10至-18V、Iout =-100mA (最大值)

问题

a)对于正极、LM2674看起来应该起作用(尽管电流限制过高)。 还有其他建议吗?

b)是否有一个巧妙的电路来使用相同的降压稳压器器件型号(但该 IC 的第二个副本)进行负电压调节? 我计划通过微控制器独立调节 Vout+和 Vout-。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM2674适合您的应用。

    您可能会考虑使用的其他器件包括 LM22674、LMR33610、LMR50410

    我随附了一些有关使用 uC 作为 DAC 来调节输出电压的信息。 (如果您使用来自 uC 的 PWM、则可能需要一个滤波器)

    如果您有-24V 电压轨、那么最简单的做法是为负输出电压使用负线性稳压器。

    您可以将普通降压转换器用作反相转换器(IBB)。  您可以使用+24V 电压轨并转换为负输出电压。

    但是、使用 IBB 处理 DAC 有点棘手。  您将需要电平转换。

    我随函附上了一些有关 IBB 的信息、这些信息可能会有所帮助。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../3733.snva856a.pdf

    e2e.ti.com/.../8358.DAC_5F00_calc5.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    这方面的输入非常出色。 一些意见:

    a)我不希望使用+24V 电压也产生负输出电压轨。 我更喜欢使用-24V 电压轨来生成负输出电压。 我的系统中有很多此类稳压器、我想平衡+24V 和-24V 电源上的电流负载(如果可能)。

    b)由于我计划使用来自微控制器的 PWM、因此使用微处理器来轻松调节负电压、这可以是交流耦合。 我更喜欢远离 DAC 来控制输出。 此外、我可能还会实现微控制器的反馈环路(具有大量10位 ADC 输入)、以严格控制+Vout 和-Vout (可能使用反相运算放大器)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的。  我现在将关闭此帖子。

    如果您希望我们查看您的最终设计、请随时联系我们。

    谢谢