This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:在更高的升压输入电压下运行

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7209, TPS7A49, INA818, LMR64010, TPS61170, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050558/lmr64010-operation-with-higher-boost-input-voltage

器件型号:LMR64010
主题中讨论的其他器件:TMUX7209TPS7A49INA818TPS61170TPS55340

您好!

我正在为仅需要提供10mA 电流的24V 至约31V 升压转换器设计一种解决方案。 我不太关心电压纹波、因为我有一个线性稳压器将该电压轨平滑至29V (TPS7A49)。 该电源轨为一些高电压仪表放大器和多路复用器(INA818、TMUX7209)供电。

我是否能够将 LMR64010与升压电路和 VIN 使用单独电源、如下所示? 我没有注意到数据表中有明确禁止这种情况的任何内容、但我知道数据表中没有讨论过内部发生的更多情况。

还有其他产品更适合此应用吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micah、

    该芯片可以使用单独的电源进行设置、但  LMR64010是旧芯片、TPS61170是相对较新的芯片。 您可以参阅以下应用手册和可扩展输入电压的设计。

    http://www.ti.com/tool/PMP9772

    BTW、如果不需要封装、TPS55340如何能够从24V 直接输出31V 电压。

    此致、

    俞宗怡