This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:ISP-ISN 的功能是什么

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050851/tps552882-what-is-the-function-of-isp-isn

器件型号:TPS552882

大家好、

客户想知道、如果通过 ISP 和 ISN 之间分流的电流、会发生什么情况? 它会保持恒定电流输出、还是会分流 IC 并使电流= 0?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    它取决于负载电流。 如果负载为恒流负载、当 CC 电流高于设置最大输出电流时、Vout 将下拉至0V。

    如果负载可被视为恒阻、当负载电流达到最大输出电流时、输出将保持恒定电流。