This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59291:TLC59291、与 TLC5929的差值

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59291, TLC5929

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050508/tlc59291-tlc59291-difference-with-tlc5929

器件型号:TLC59291
主题中讨论的其他器件: TLC5929

你(们)好。  

我们成功地使用了16x16 LED 矩阵卡、每行16个 LED 由一个 TLC59291驱动。
由于新冠疫情和(非常)硬 质芯片采购困难、我们的供应链将 TLC5929作为 TLC59291的完全等效产品;但我们设计办公室没有确认。

乍一看、TLC59291和 TLC5929看起来是等效的、QFN 具有相同的特性、主要特性也...
但我们被告知安装了 TLC5929的 PCB、函数与 TLC59291使用的代码相同、这是怪异的、因此不是预期的。

我们发现 TLC5929公共移位寄存器的区别在于其采用17位字("如此奇怪?") 而 TLC59291公共移位寄存器具有16位长度(更常见)。

可以确认吗? 因为它真的很奇怪...
这可能说明它们确实与相同的驾驶软件不兼容...

此外,是否可以列出其他差异? 让我们知道还能发现哪些其他问题。

感谢 您的回答或提供的信息、以确认我们的疑虑或帮助我们解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brice、

    是的、TLC5929和 TLC59291之间的主要区别是 TLC59291优化了接口协议以与 SPI 兼容。 为了将数据写入输出寄存器或控制寄存器、MSB 标志位被移除、而是在 LAT 上升沿到来时识别 SCLK 电平。

    有关详细信息、请参阅数据表第8.5节。 特性或规格没有其他差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    感谢您的回答、这证实了我们看到和推断的结果。

    很难看到它们不是等效的、可能是每个数据表菜单第一页中指示 SPI 协议优化(TLC59291)或通用移位寄存器的长度?
    这是为了首先了解 或警告差异。