This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:VTT 具有过冲、最高电压为9V

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049939/tps51200-q1-vtt-has-overshoot-and-the-highest-voltage-is-9v

器件型号:TPS51200-Q1

大家好 、

在测试时序期间、VTT 具有 过冲 、 最高电压为9V。  

1.2V 和3.3V 的输入电压良好、无过冲。 对此有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    是9V 还是0.9V 的过冲? 您的示波器上看起来是0.9V。

    输出电容值是多少、该过冲是否 会导致  VDDQ/VREFIN 上的任何毛刺脉冲或尖峰?

    如果您增大输出电容器、这是否有帮助?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    您是否能够捕获具有 VTT、REFIN、VDD_3V3和 VLDOIN 的示波器测量?
    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、GAO、这是0.9V。 我按如下方式更新波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色--VLDOIN

    蓝色--VDD3V3

    粉色--VTT

    绿色--REFIN

    请帮我们提供一些建议、客户此案例非常紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    根据以下主题,通过在 VLDOIN 之前使3.3V 电源变为高电平来更改电源序列可以解决此问题: e2e.ti.com/.../3824539

    谢谢、

    Kadeem