请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200-Q1 大家好 、
在测试时序期间、VTT 具有 过冲 、 最高电压为9V。
1.2V 和3.3V 的输入电压良好、无过冲。 对此有任何建议吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好 、
在测试时序期间、VTT 具有 过冲 、 最高电压为9V。
1.2V 和3.3V 的输入电压良好、无过冲。 对此有任何建议吗?


Amelie、
根据以下主题,通过在 VLDOIN 之前使3.3V 电源变为高电平来更改电源序列可以解决此问题: e2e.ti.com/.../3824539 。
谢谢、
Kadeem