This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:RNR0011A 封装澄清

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050585/tps61089-rnr0011a-footprint-clarification

器件型号:TPS61089

RNR0011A 封装文档焊盘11的焊盘图案示例似乎缺少尺寸线。  相对于焊盘图案原产地、该焊盘的放置位置是什么?  我找不到相对于所示的其他焊盘放置此焊盘的尺寸线。   此外、0.2mm 过孔是钻孔直径吗?  如果是、对环形灯的建议是什么?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    布局是对称的、因此您可以计算 焊盘11和其他焊盘之间的距离。 对于过孔、我将花一些时间与我的团队进行核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    过孔可被忽略。 它提醒您可以在此处放置一个过孔、用于将 SW 与电感器连接、以降低寄生电阻。