This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000中是否有介于"EN"到"VIN"或者"VINA"之间的任何 ESD 保护二极管?

Guru**** 2663825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049569/tps63000-is-there-any-esd-protection-diode-from-en-to-vin-or-vina-in-tps63000

器件型号:TPS63000

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS63000用于他们的新产品。

他们有以下问题。

请问您能给我回复一下吗?

问题1.  在新产品中、"EN"端子的电压为0.6V 或高于 VINA 电压。

    这种情况是否没有问题?

问题2. TPS63000中是否有从"EN"到"VIN"或"VINA"的任何 ESD 保护二极管?

问题3. 我可以在 TPS63000数据表的第5页看到以下规格(版本 SLVS968)。

    参数               测试条件          最小  典型值  最大  单位

    EN、PS/SYNC 输入电流    被钳位在 GND 或 VINA 上          0.01  0.1   μ A

    此规格是什么意思?

    这是否意味着当这些端子连接到 VINA 或 GND 时每个端子的输入电流?

    或者、客户是否需要将这些终端输入电流限制在最大值小于0.1uA?  

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Kazuya、

    很抱歉耽误你的时间。

    答1:我不确定、我将在本周晚些时候通过基准测试指出这一点

    A2:我认为 ESD 二极管从引脚一直到 GND

    A3:  当这些端子连接到 VINA 或 GND 时、它只是每个端子的输入电流。 无需额外限制。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    非常感谢您的回复。

    A1。 我期待收到您的回复。  

    答2. 我明白了。 此外、我认为 EN 引脚在 EN 到 VINA 之间没有放置任何二极管

       因为无论 VINA 电压如何、器件数据表中的 EN 绝对最大额定值均为7V。

    答3. 我明白了。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazyta、

    我设置    了一种情况、即"EN"端子的电压 比 VINA 电压高2V、并且工作正常、因此我认为 TPS63000可以。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    非常感谢您确认实际的芯片。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazyta、

    不用客气、下次再见。

    此致

    TAO