This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:为什么 LDO#39;s 输入电流等于输出电流?

Guru**** 2533030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049976/tps7a24-why-ldo-s-input-current-is-equal-output-current

器件型号:TPS7A24

您好!

我在我的设计中使用 LDO 稳压器。 我测量的输入电压为5V、输入电流为20mA、也测量了输出电压3.3V 和输出电流19mA。 我认为、它不应该是相同的电流输入和输出。  

我查看了静态电流 LDO 的 GND 引脚、它是1mA。 我认为、理想形式的总功耗将为100mW。 输出功率应与输入功率相同。 因此、我需要测量大约30mA 的输出电流。

为什么 LDO 的输入电流等于输出电流?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugur、

    您使用的是可调节版本还是固定版本?

    通常、输出电流不等于输入电流、但对于我们的许多低静态电流器件、它们非常接近。 总电流为:

    I_IN = IOUT + IGND

    LDO 中的总功耗计算如下:

    PD =(VIN - VOUT)* IOUT +(VIN * IGND)

    与 IOUT 项相比、IGND 项通常较小、我们可以忽略它。 从图11和12可以看出、在您的工作条件下、IGND 应该大约为10uA、因此您测量的1mA IGND 看起来非常高。  

    因此、您的应用中耗散的功率为(近似值):

    PD =(5V - 3.3V)* 20mA = 34mW

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我使用的是固定版本。

    我的设计使用5V*20mA 输入。 它的功耗为100mW。 在输出中、我的设计应使用大约30mA 的电流、因为总功率为100mW。

    LDO 上的失败功率为 PD =(5V - 3.3V)* 20mA = 34mW。 功率损耗将流过 GND。 我不测量有损功率的电流。

     感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugur、

    我认为您对 LDO 的工作方式有根本的误解。 LDO 中的功率损耗(不管怎样、大部分都是由于 VIN 到 VOUT 的电压下降而导致的、但电流不会损失到 GND (GND 或静态电流除外、这些电流会偏置内部电路、 但该电流通常比负载电流小得多)。 任何进入输出端的电流也会流经 LDO、因此如果您希望输出端的电流为30mA、那么通过 LDO 的电流也将为30mA。 如果您驱动30mA、LDO 中的功率损失为(5V - 3.3V)* 30mA = 51mW、LDO 向负载提供的功率为3.3V * 30mA = 99mW。 请查看此应用手册、该手册讨论了 LDO 的基本操作:

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy151a/slyy151a.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将查看文档。