This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:高故障率

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050623/tps54360-high-failure-rate

器件型号:TPS54360

过去5年来、我们在器件上一直使用3个 TPS54360DDAR IC。  目前、我们生产了~5000个器件(15000个 IC)、没有任何问题。

在过去的3-4个月中、我们看到大约20个稳压器 IC 出现故障(在500个器件/1500个 IC 中)。  从第一次开机到使用20小时、故障都可以随时发生。  我们将继续进行长期测试、以查看故障是否会继续。

这些稳压器用于将48V 电压下变频至27V、12V 和5V。  所有电源轨都发生了故障。  如果我们更换 TPS54360 IC、电路通常会再次工作。

大约4个月前、我们修改了我们的输入电路设计、以包含一个 MAX5903浪涌电流限制电路、以防止在插入电源时出现电弧。  我已经检查了各种条件(开关、插入/输出、不同负载条件)下的所有电源轨和开关信号、并且所有电压与之前的版本相似(或更干净)。   

通过查看论坛上报告的类似问题、这些 IC 是否可能存在一些制造缺陷导致故障?  您对我们可以执行的测试是否有任何建议、或对我们可以进行的进一步调查是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您知道哪个针脚损坏了吗?   因为这是质量问题, 您能找到 TI 的销售或 FAE,还是我们的代理商,他们可以找到我们的 Reginal CQE 来确定问题。

    谢谢


    李丹尼尔