This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3982:LP3982故障引脚悬空

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049942/lp3982-lp3982-fault-pin-floating

器件型号:LP3982

大家好、

下面是一个令人困惑的 LP3982ILD-ADJ 项目、您想与您确认。

从我们的引脚功能表中、建议将 FAULT 引脚上拉、因为它采用开漏架构。

但是、如果我不需要故障信号、我可以让该引脚悬空吗? 是否会影响 LP3982的正常工作?

谢谢  

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、  

    由于它是漏极开路、您可以将其保持浮动、但我们通常建议将其接地以改善散热、但这只是一个建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的反馈。

    客户正在使用我们的器件、但输入电压为3.3V 时无输出、SHDN 直接连接到输入电压。CC 引脚仅为1.13V、不是预期的1.25V。

    根据上述情况、您可能会想到任何根本原因? 或者它只能导致损坏的部件根本原因?

    谢谢

    此致  

    Mia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、  

    从您对条件的描述中、没有明显的错误、请注意 CC 引脚是一个高阻抗节点、因此该引脚上的 DMM 或示波器可能会导致较低的读数。 我唯一能想到的可能是 SET 出了问题

    • 是否使用外部电阻分压器正确设置了 SET 引脚?  
      • 是否有短路径或漏电路径从设置为高于 CC 上的电压(这将导致 LDO 认为 Vout 已经或高于正确电压、并使输出高阻抗、从而导致低输出电压)。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    它们使用的是 LP3982ILD-ADJ 版本、使用上分压电阻器4.53k、下分压电阻器10k、并确认输出侧没有短路情况。

    我们是否可以得出此部件已损坏的结论?

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、  

    似乎器件可能会损坏、请注意、每个器件都在发货前经过测试、因此不太可能从 TI 发货时处于损坏状态。 客户应评估在接收器件后损坏器件的可能方式、可能的原因可能是 ESD 损坏、应用中或测试期间的过压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    明白了、非常感谢。

    此致

    Mia Ma