This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933是否可用作反相转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050024/tps62933-can-tps62933-be-used-as-inverting-converter

器件型号:TPS62933

大家好、TI 的专家:

   TPS62933可用作 逆变器、Vin=5V、Vout=-0.8V 至-2.8V、Iout≈-3A。  输出值由 DAC 调节。

   

真诚地感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toapex  

    是的、TPS62933可配置为反相转换器。  

    在 Vin=5V 时、  

    当 Vout=-2.8V 时、最大 Iout 可高达2.2A。  

    当 Vout=0.8V 时、最大 Iout 可高达3A。  

    BTW、  

    请问您的应用是什么? 您的产品是什么?  

    5Vin 来自哪里? 正在加载什么? 为什么需要负电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢赵马。

    我必须实施一个电压源、该电压源可提供0V 至-1.7V 的电压源、并可提供连续-3A 的电流。 如果我使用固定输出负功率、当 Vout=0V 时、PMOS 上的功率耗散过高、因此  需要输出遵循 Vout 的负功率、 其 FB 直接连接到 Vout、因此无论 Vout 是多少、PMOS 上的压降始终为恒定的0.8V。

    那么、当 Vo=-2.8V 时、最大输出电流为何会衰减至2.2A?  

    我的应用方框图中是否有任何问题?  

    我将在一天之后删除我的方框图、 希望您能理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toapex  

    1.当 BUCK 配置为反相降压/升压拓扑时、输出电流将降级、不等于3A。  

    2.我不熟悉您的应用、您能解释一下 MCU 如何调节 Vout 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、赵。

    1.这种降级是否可以 通过某些方法来避免,例如提高冷却量?

    2. MCU 通过 SPI 接口更改 DAC 的输出,输出被馈送到误差放大器的同相输入,同时 Vout 被馈送到反相输入。 误差放大器的输出控制 PMOS 的 Vgs、它是一个负反馈系统、因此 Vout 将等于 DAC 的输出。

    误差放大器。 由±10V 电压供电、 在我的系统中、有许多电荷、如+10V、-10V、+2.5V、这些并未显示在方框图中。

    首先、如果我将 DAC 输出设置为某个值、TPS62933的输出可能不足以调节精确的 Vout、但随着 Vgs 变化、Vout 逐渐变化、TPS62933的输出也逐渐变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toapex  

     1.降级 是由 OC 限制引起的, 因此冷却 不起作用。  

    最大 Iout 与 Vin 有关、 如果将 Vin 更改为20V、则最大 Iout 将高达3.05A。  

    2.我明白了,听起来不错。

    您在 TPS62933之后实现了 LDO、对吧?   

    您没有在图中绘制 TPS62933的电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.好的、我看到了。

    2.是的、它是一个 LDO。  

    是的、我错过了电感器、谢谢您的提醒。