请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 你(们)好
我希望使用 bq24640通过输出范围为9V 至42V 的发生器为4*(2.7V 50F)超级电容器组充电。
当超级电容器充满电时、存在过压的潜在危险。 在典型应用原理图中、VCC 的电源路径中有一个10欧姆的 R6。 我正在考虑稍作修改、将 R6 (10欧姆)替换为100欧姆、并将齐纳二极管(1W 28V)连接到 VCC (请参阅随附的图示)。 它是适合高达42V 的电源电压的可行解决方案吗?
John