This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:是否可以简单地使用齐纳二极管来限制 VCC 输入?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050347/bq24640-is-it-possible-to-simply-use-a-zener-to-limit-vcc-input

器件型号:bq24640

你(们)好

我希望使用 bq24640通过输出范围为9V 至42V 的发生器为4*(2.7V 50F)超级电容器组充电。  

当超级电容器充满电时、存在过压的潜在危险。 在典型应用原理图中、VCC 的电源路径中有一个10欧姆的 R6。 我正在考虑稍作修改、将 R6 (10欧姆)替换为100欧姆、并将齐纳二极管(1W 28V)连接到 VCC (请参阅随附的图示)。 它是适合高达42V 的电源电压的可行解决方案吗?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    遗憾的是、建议的最大输入电压为28V。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢