This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050BEVM-764的 IBAT 在快速充电期间剧烈振动、充电电流不稳定。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050468/bq51050b-the-ibat-of-bq51050bevm-764-vibrates-violently-during-fast-charge-and-the-charging-current-is-unstable

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ500212AEVM-550

您好!

作为标题。 TX 使用 BQ500212AEVM-550。 根据《BQ51050BEVM-764用户指南》中6.3设备设置和6.4程序的操作、IBAT 抖动在快速充电期间严重、最大抖动振幅约为620mA。 这种现象是否正常? 为什么会发生这种现象? 屏幕截图如下所示。

谢谢。

此致、

Evangeline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evangeline

    抖动看起来像是通信电流限制。  电流下降之间的时间应约为250ms、此时电流将降至约400mA。

    这是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    明白了。 非常感谢。