请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 主题中讨论的其他器件: BQ500212AEVM-550
您好!
作为标题。 TX 使用 BQ500212AEVM-550。 根据《BQ51050BEVM-764用户指南》中6.3设备设置和6.4程序的操作、IBAT 抖动在快速充电期间严重、最大抖动振幅约为620mA。 这种现象是否正常? 为什么会发生这种现象? 屏幕截图如下所示。


谢谢。
此致、
Evangeline