This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023B:DVS 功能和参考软件代码

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS650231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050357/tps65023b-dvs-function-and-reference-sw-code

器件型号:TPS65023B
主题中讨论的其他器件:TPS65023TPS650231

尊敬的团队:  

对于 NXP AP MCIMX6X4CVM08AB、我的客户希望将 PMIC 从 NXP 更改为 TI。  

有一些问题。  

DVS 功能  

哪一个 具有 DVS 功能? DCDC1或 DCDC3?  我感到困惑的原因是数据表注释如下。  

- 数据表21页、"DCDC3具有动态电压调节功能(DVS)"

-数据表22页块、DVS 功能已连接 DCDC1

-数据表35页、  

LDO  

-数据表36页、LDO3? 这是拼写错误吗?  

3.是否有任何用于控制 PMIC 的参考软件代码可用于使用 NXP AP?  

请回顾以上3个问题、并告诉我您的意见。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    TPS65023支持 DCDC1上的 DVS。 此数据表中似乎有明显已修复但可能遗漏的拼写错误。 表16似乎也是一个拼写错误。 TPS650231数据表中更新并更正了这些拼写错误、您可以在该数据表更正之前参考该数据表。 TPS650231和 TPS65023之间的唯一区别应该是  两个200mA-LDO 的默认输出电压。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、  

    感谢您对问题1、2的评论。  

    请告诉我您对第三季度的看法。  

    3.是否有任何用于控制 PMIC 的参考软件代码可用于使用 NXP AP?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    遗憾的是、我们没有适用于此 PMIC 的任何驱动程序。 由于它已投入生产~11年、因此不太可能获得进一步的软件支持。

    最棒的
    Emily