This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:Rent / Renb 电阻器范围

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050331/lmr16030-rent-renb-resistor-range

器件型号:LMR16030

尊敬的 TI:

在使能和可调节欠压锁定电路中、是否存在 Rent / Renb 电阻器使用的限制/推荐范围?

我们尝试执行 Vstart=17.8V、Vstop=9.5V。 这导致租金~2.2M。 这会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    应该可以计算此值,请参阅数据表中的第7.3.6节,原因是 EN 引脚电流受到限制。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    谢谢。

    此致、

    Edmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edmond、

    不用客气。   

    如果您没有其他问题、能否帮助单击"解决"。 这将  关闭该线程。 谢谢你。

    Elena