This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C41:性能超出温度范围

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C41, UCC28C41
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050287/ucc38c41-performance-outside-of-temperature-range

器件型号:UCC38C41
主题中讨论的其他器件: UCC28C41

你(们)好 打算在70C 的较高温度范围附近使用 UCC38C41。 我想知道、如果该组件在70至80°C 的温度范围内运行、性能会有何折衷。 它是否缩短了使用寿命? 频率变化? 功率损耗增大? 如果5V 输出发生变化? 稳压输出电压的变化? 设备是否停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    70C 至80C 范围内没有数据、因此我们无法回答您的问题。 请联系 TI 销售办事处、了解您是否可以获得答案、因为您的问题可能需要进行额外的测试或特性鉴定、这需要大量时间才能做出决定、具体取决于业务案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您的快速回复。 您能告诉我 UCC38C41和 UCC28C41之间的芯片是否相同吗? 那么、唯一的区别是在更宽的温度范围内对其进行了测试或验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、UCC38C41和 UCC28C1之间的裸片是相同的。 在生产时、在更宽的温度范围内筛选出 UCC28C41。 然后在窄温度范围内测试 UCC38C41。 但对于温度范围介于70C 至80C 之间的 UCC28C41、没有测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这是有用的信息。 您能否共享测试屏幕的参数? 哪些测量会导致组件被指定为 UCC38C41与 UCC28C41? 如果您无法分享通过/失败值、那么仅进行的测量对我很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示了这些。 基本上、UCC38C41在0至70C 温度下进行了测试、以遵循数据表。 UCC28C41在-40°C 至105°C 的温度范围内进行了测试、以符合数据表要求。 通过即通过数据表。 如果器件无法通过指定的数据表、则是故障器件。 当器件通过所有数据表规格时、它是合格的。