This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:除 USB-TO-GPIO 之外的编程器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050592/ucd90124a-programmer-other-than-the-usb-to-gpio

器件型号:UCD90124A
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

您好!

我的客户正在进行 UCD90124A 设计。 由于 USB-TO-GPIO 及其相关连接器的尺寸以及它们仅需要其中的几个引脚、因此需要考虑使用该连接器。  

是否有更新的连接器/编程器、我们建议使用更小的连接器尺寸?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90124A 是一款以 PMBus_Centric 为中心的器件、可与任何支持时钟扩展的 I2C/SMBus/PMBus 配合使用。

    如果10引脚连接器占用过多的 PCB 空间、则通信仅需要 SCL/SDA/GND。

    此致

    Yihe