This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:敬请查看随附的原理图

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050429/tps54233-kindly-review-the-attached-schematics

器件型号:TPS54233

下面列出了使用的组件

TPS54233D 应用工程师
CRCW040213K3FKEDC Vishay-Dale
CRCW0402169KFKEDC Vishay-Dale
GRM033R71A822KA01D Murata
CL21C100JBANNNC 三星电子机械公司
CRCW04023K24FKED Vishay-Dale
GRM155R71A104KA01D Murata
UMK325BJ106MMHP 太阳诱电
SRR1260A-180m Bourns
RMCF0402FT10K2 Stackpole Electronics Inc
GRM32EC80J107ME20L Murata
SS34B-HF Comchip Technology
C2012C0G1H152J060AA TDK
RC0201FR-0736K5L Yageo
RMCF0402FT1K96 Vishay-Dale
GRM155R71A104KA01D Murata
SDR1307-270ML Bourns
C4532X5R1A476M280KA TDK
FSV360FP Fairchild Semiconductor
GRM1555C1H102JA01J Murata
CRCW040248K7FKED Vishay-Dale
CRCW0402732RFKED Vishay-Dale
SRR1210-470M Bourns
GRM32ER61E226KE15L Murata
SS24FL Panjit 国际公司
RC0201FR-0756K2L Yageo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于28V-5V 原理图、我建议您在输入端添加另一个10uF 电容器、在输出端添加另一个47uF 电容器。  
    28V -3.3V 原理图、 在输入上添加另一个10uF 电容器、在输出上添加另一个100uF 电容器。
    28V - 12V 原理图、在输入上添加另一个10uF 电容器、在输出上添加两个额外的22uF 电容器。

    还要确保电容器的额定电压高于它们将要接收的电压。
    如果您还没有、我建议您在TI 的电源设计器上查看该器件。  

    考虑到原理图上显示的输入和输出电压、所有其他元件值看起来都正确。

    谢谢、
    Caleb