This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:UCC5390E 和 UCC5320C 的稳定性问题

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050379/ucc5390-stability-problem-with-ucc5390e-and-ucc5320c

器件型号:UCC5390

您好! 我制作了一个定制评估板、用于对应用的 UCC53xx 驱动程序进行一些测试。 在下面、您可以看到具有 UCC5320C 的第一种型号的电路板(Ron = 10Ω Ω、ROFF = 5Ω Ω、VCC2 = 16V、VCC1 = 3.3V)。 在第一个测试中、负载电容等于1nF、我在 IN+(IN-连接到 GND1)上馈入占空比为50%的方波、我得到了良好的结果、低上升和下降时间、宽频率范围上的高占空比稳定性等 但是、当我将负载电容增加到4.7nF 时、我只在驱动器输出端获得了噪声(请参阅下面的示例)、占空比和频率非常不稳定、即使负载电容器断开连接、噪声也没有消失、看起来我会烧毁驱动器。 UCC5390E 的结果相同(对于该驱动器采用另一种方案配置)。 您是否对可能出错的地方有任何建议?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentyn、

    很抱歉、您的项目遇到困难。 我将帮助您解决此问题。  

    对于示波器快照、您能否重新进行显示输入和输出信号的操作? 我想看看输入与输出之间的关系。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Don

    感谢您的回复! 在这里、您可以看到频率为10kHz、幅值为3.3V 的输入信号(绿色)和输出(红色)现在完全不稳定、第二个屏幕截图是 DPO 打开时的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentyn、

    这一图证实了我最初的怀疑。  

    我相信您所面临的问题是、不能为芯片提供可靠的电源。 这可能是 VCC2/VEE2的电力输送系统或电路板上的去耦电容器中一些限制的组合。 它们离我们的 IC 太远、无法实现最佳性能。 它们应放置在距离 IC 引脚2mm 的范围内-请参阅我们的 EVM 设计以获取最佳布局示例。

    数据表的第13节对此进行了进一步讨论。  

    如果您探测引脚 VCC2至 VEE2、您可能会发现电压下降、我认为这是您发现问题的根本原因。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您说得对、问题出在电源。 但它是如此原始,我感到羞愧。 从视觉上来说、我很好地焊接了 IC、但 IC 引脚和 PCB 轨道之间存在高电阻... 我还将在电路板的进一步修订版中考虑您关于减小电容器和 IC 引脚之间距离的建议。 但是、现在我在 UCC5390上取得了很好的结果、上升和下降时间甚至比我预期的短。

    感谢你的帮助!

    此致、