This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:UpdateStatus 未更新为05

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050493/bq28z610-r1-updatestatus-not-updating-to-05

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

BQ28Z610-R1 电量监测计 IC 出现了一些问题。 我们正尝试遵循 一过程,而我可以告诉我们正在对信函进行此操作,但我们没有太多的喜悦。

 

总之、我们已启用它、将电池组完全放电至低于 MIN Cell V 这一术语的电压、并将其保持至少1秒钟、然后让其放松。 静置后、VOK 和 RDIS 按预期清零。

 

然后、我们将使用内置充电器、该充电器在大约2.1A 时可为4.125V +/- 2%充电、锥形电流大约为300mA。 电池组正确检测充电终止并将 FC 设置为1、将 RSOC 设置为100、但即使在超过5小时的休息时间后、VOK 也不会清除、并且在继续学习周期后、Qmax 不会清除 update.e2e.ti.com/.../6545.13513rd-Cycle-Golden-Export.gg.csv

 我认为日志文件太大、无法发布。

如果您能提供任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angus、您好!

    您是否可以尝试共享已修整版本的日志? 这些对于调试学习周期问题非常有用。 您还可以在首选项下的左上角更改 bqStudio 中的日志间隔。

    您是否还可以共享 GPCCHEM 报告和发送到该工具的数据以查找您的化学 ID? 学习周期中最常见的问题之一是 CHEM ID 错误或未达到所需的90% DOD 变化。

    此致、

    Wyatt Keller