This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:[汽车用双路 LDO ]替代建议查询

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1, TPS7B7702-Q1, TPS7B82-Q1, TPS7B83-Q1, TPS7B81-Q1, TPS7B84-Q1, TLV766-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050321/tps7b7702-q1-dual-ldo-for-automotive-substitute-recommendation-inquiry

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7701-Q1TPS7B82-Q1TPS7B83-Q1TPS7B81-Q1TPS7B84-Q1TLV766-Q1

大家好、TI 支持团队

由于以下部件的交货问题、我们已从客户处收到有关更换产品建议的查询。

TPS7B7702QPWPRQ1

3点将应用于器件当前正在审查的产品、每个应用的规格如下所示。

VIN:汽车电池(13~14V)

LDO1:12V/150mA

LDO2:12V/150mA

输入电压:7V

LDO1:6V/200mA

LDO2:5V/150mA

输入电压:7V

LDO1:5V/2mA

LDO2:5V/60mA

请建议作为满足上述规格并可实现与现有产品相同功能的器件使用。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    在功能方面、TPS7B7702-Q1 / TPS7B7701-Q1是我们唯一的天线 LDO。

    如果您未为天线供电、则可以查看以下一些替代方案:

    - LDO #1 - TPS7Bx 系列:TPS7B81-Q1、TPS7B82-Q1、TPS7B83-Q1、TPS7B84-Q1

    - LDO #2 - TLV766-Q1

    - LDO #3 - TLV766-Q1

    此致、

    Wilson