This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:高精度电流感应

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050170/ucc28220-q1-accuracy-current-sensing

器件型号:UCC28220-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28220

您好!

我想将该控制器用于交错反激式。

我计划使用电流互感器进行电流检测。

但我想知道电流感应的精度。 除了变压器中的误差之外、您还对 CSx 引脚中感测到的电流的精度有什么了解吗?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 UCC28220是峰值电流模式控制器件、其电流阈值(CS1和 CS2)取决于闭环控制中的 CTRL 运算放大器输出。 由于它处于闭环控制中、因此峰值电流阈值由环路通过 CTRL 以及斜率补偿进行调节。