This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6508700:有关降压的一些问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050307/tps6508700-some-question-about-buck

器件型号:TPS6508700

你(们)好

我对 该 IC 有以下问题:

-我们可以使用 BUCK 1为 BUCK 3-4-5供电,还是使用外部电源为这些 BUCK 供电?

-如果我在 BUCK 2和 BUCK 6中使用反馈网络,会发生什么情况?  

BR

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    只要仍然满足正确的电压和电流要求、降压1就可用于为降压3-4-5供电。

    降压转换器2 (FBGND2和 FBVOUT2)和降压转换器6 (FBVOUT6)的反馈网络是降压转换器正常运行所必需的。

    谢谢、

    Daniel W