This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28730-Q1

Guru**** 2813095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050393/ucc28730-q1-ucc28730-q1

器件型号:UCC28730-Q1

您好!

问题1:我不明白为什么 dmax 是在 fmax 中派生的? 从下面的公式可以看出、当开关频率为最大值时、占空比是最小值、不是?

Q2:我不理解为什么 Dmagcc 在内部固定为0.432、次级绕组传导无线电 TD/TS 是否正确? 如何在 CC 模式下将其设为固定值?   您能否分享 CC 模型控制方框图来了解。

Q3、我的设计将在 CV 模式下工作、而不是在 CC 模式下工作、如何将其设置为 CV 模式而不是 CC 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:这是因为控制器的设计方式符合使用 FM/AM/FM 调制和恒定导通时间控制的控制律。  当需要较小的占空比时、频率会降低以获得较小的占空比。

    Q2: 该器件设计为在0.432的 Dmag 时间内运行、如果您使用其他器件、则可能会出现控制问题。

    Q3: 恒流模式非常适合电池充电。  如果器件达到最大电流、则在输出电压为最大电压的80%、60%和40%时提供该电流。  如果您不希望设计在 CC 模式下运行、只需确保负载小于最大值。

    此致、