This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:适用于 PWM 控制器 IC、适用于 DCM 模式下的多输出/多次级反激 SMPS (<30W)、适用于通用输入交流电源

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050344/ucc28600-suitable-pwm-controller-ic-for-multi-output-multi-secondary-flyback-smps-for-dcm-mode-30w-for-universal-input-ac-supply

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: LM5023

您好!

我需要多输出反激式 SMPS DCM 模式的 IC 选择建议。

适用于 UCC28600和 LM5023 IC。

1) 1)如何在选择变压器参数以及次级二极管和电容值时使用 UCC28600设计表进行多路输出?

2) 2)是否提供 LM5023的设计表? 如果不是、那么同一设计的参考文档是什么?

3) 3)示例 TINA 仿真是否可用于使用 UCC28600和 LM5023的多输出反激式? 如果是、请提供。

谢谢、

Mayank R Amibara