This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54295:Webench 和数据表引脚配置不同

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050051/tps54295-webench-and-datasheet-pin-configuration-are-not-the-same

器件型号:TPS54295

您好!

在有关 TPS54295的 webench 中、它们似乎是错误的。 当使用产品页面中的 webench 时、它提供了与数据表中的引脚配置不同的引脚配置。 数据表中没有关于 PG1的信息。

TPS54295PWPR 11V-13V 至5.00V @ 2A
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=E9B5F9D623B37B5F

此外、数据表第15页的图16显示了一个设计示例、其中引脚以 SGND 和 PGND 两个接地端为基准、而 WEBENCH 的所有引脚均以单个接地端为基准。   SGND 如何与 PGND 相关??

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

      关于 Webench 中 PG 的第一个问题。 PG 是器件的开漏电源正常状态输出引脚。 在 TPS54295数据表中、没有这样的引脚。 因此、请忽略它。 这也许是 Webench 中模型的问题。

      关于 SGND 和 PGND 的第二个问题。 PGND 是 VCC 的电源接地和内部低侧 MOS 源引脚。 SGND 是 FB 和 EN 的信号接地。 因此、为了避免电源上的噪声、在芯片内部的公共接地情况下会影响信号。 我们将电源的接地端与信号分离、从而实现 SGND 和 PGND。 通常、它使用芯片外部的单点接地。 有关详细信息、请参阅数据表的布局。