This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87588N:CSD87588N 标记数据编码约定

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049551/csd87588n-csd87588n-marking-datecode-convention

器件型号:CSD87588N

你(们)好。  

首先,非常感谢您的帮助,  

下面是我们的问题:我们手头上有这个部件,“09I”部分上的标记,我怎么能想到这个部件的哪一周是指?  

由于框标签显示“2041+5”,而根据我们的文件,“09I”表示2020 年9月。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    感谢您关注 TI FET。 正确的是、"09I"的器件标识指示2020年9月的生产日期代码。 我与产品工程师进行了核对、并对包装盒标记进行了如下解释:

    +5将货架期延长5年。  您的卷盘中只有一(1)个生产日期代码和批号。  如果您有更多的生产日期代码和批次、您会看到已组装2DC 和2Q。  如果超过2个、您将有一个额外的标签。

    “延长存储期计划采用可达6年的增强型防潮袋(MBB)

    干燥剂数量正确的应用。 因此可将总货架期延长5年

    在 TI,从向客户工厂发货开始,一年。”

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    谢谢,这里也是小问题,所以我们的标签是2041+5,这意味 着2020年,第41周,但是你说“09i”是2020年9月,因为日历显示第41周应该是10月,我们需要解释这一点。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    再次感谢您关注 TI FET。 产品工程师检查了批次追踪代码、看起来其中一些批次从9月底开始、但直到10月才完成。 因此、器件上标记的日期代码(2020年9月)和方框(2020年10月)之间存在差异。 将来、请联系您当地的 TI 销售代表或 TI 客户服务中心、以解决这些类型的问题。 E2E 致力于解决应用和设计问题。 我在下面添加了一个链接。

    此致、

    John

    https://ticsc.service-now.com/csm?id=ti_internal_user_catalog_form&sys_id=08ff6b06db1caf00ee36400e0b961954

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    非常感谢您提供此信息

    Carl