This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:过驱输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050221/tps7a02-overdriving-output-voltage

器件型号:TPS7A02

对于我的应用、我将使用2.2V 或2.3V TPS7A02 (仍未决定)。 我想将3V 连接到 Vin 并将其暂时短接至 Vout (短接 Vin 和 Vout)、以便为我的电路提供一个非稳压3V 电源。 我将只需要执行一次(几天内)、然后 LDO 将恢复其正常、预期的运行。

是否有任何永久/临时缺点可导致输出电压过驱动?

LDO 是否会尝试主动调节其输出?  这是否会影响其电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我不认为将 VIN 短接至 VOUT 会导致任何问题、因为在 VIN = 3V 时不违反 VOUT 的绝对最大值规格、EN 绝对最大值也将正常。 如果在这种短路条件下启用了该器件、那么我认为静态电流消耗将增大、因为内部误差放大器将导通 FET 的栅极驱动到其下轨(即 GND)。 当然、如果您有资源、在这种情况下、可以禁用器件。

    此致、

    Nick