This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27523:MOSFET 驱动量问题

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27523, UCC27524
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049593/ucc27523-driving-mosfet-amount-question

器件型号:UCC27523
主题中讨论的其他器件: UCC27524

大家好、

我的客户只是想知道 UCC27523可以驱动多少个 MOSFET?

例如,如果它们同时并联4个 MOSFET 以使用 UCC27523来驱动? 是否符合要求?

或这里的任何更好的金额建议。 谢谢!

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的支持!

    ----

    是的、这是可能的、但它取决于驱动器必须驱动的栅极电荷量。

    ----

    他们必须考虑以下因素:

    1) 1)此处是 一份介绍原理图和布局注意事项的应用手册(分割到每个栅极的栅极布线应与每个栅极输入的长度匹配、以防止可能的不匹配)

    2) 2) 这里有 一个 E2E 主题 、介绍栅极电荷如何成为功率耗散和温度方面的重要变量

    3) 具有大量栅极电荷将增加开通和关断时间。  下面 是另一个 E2E 帖子、 其中包含一个将上升/下降时间考虑在内的示例。

    4) 4)也参考数据表以了解最佳实践(考虑也使用小型0.1uF 电容器和1uF 电容器;并将其物理放置在靠近驱动器的位置)

    5)  强烈建议使用栅极电阻器、 并且应将其放置在尽可能靠近每个栅极输入(功率 MOSFET)的位置、以最大限度地减少振铃/耦合。

    ----

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    刚刚创建了两个快速问题、形成了同一个客户。

    如果他们决定使用 UCC27524并尝试在 INA /INB 引脚中添加 RC (R: 350~400R、C: 20~33pF)。 它是否有任何作用?

    然后、他们看到 UCC27524、其 INA/INB 上拉且悬空具有相同的输出状态。 它是否可以双向操作并获得相同的结果?

    此部件中必须有 Cload? 或者,如果您需要,可以忽略它吗?

    Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    1)关于 输入 RC 滤波、这是正常现象。  如果可能、至少最好为这些组件设置占位符。

    • RC 滤波器将 略微延迟信号 (当电容器到 GND 充电并且电阻器会限制充电速率、因此会延迟电压达到输入阈值电压的速度)
      • 因此、这可能会略微增加控制器更改输出所需的时间
      • 这种差异可能可以忽略不计 (取决于应用)
    • 我建议 RC 滤波器的 RC 时间常量不要大于20ns
      • 即 <100欧姆和<200pF

    ----

    2) INA/INB 问题有点令人困惑;但我认为这可以回答您的问题(这在数据表的第8.2节中):

    如果客户使用 UCC27523、则输入在内部上拉至 VDD。  因此、如果保持悬空、引脚将转至 VDD 值。

    -未使用的引脚应酌情连接至 VDD 或 GND。

    ----

    3) 3) 如果您要谈论此 C_LOAD、我们只需在器件的输出端放置一个容性负载、以仿真在输出端放置一个 MOSFET 栅极、从而确定驱动器的特性。  (因此、是的、您应该忽略"C_load")

    输出端唯一应连接的负载是 MOSFET 栅极和栅极电阻器、用于根据需要限制电流/噪声。  栅极电阻器的良好起点是介于1欧姆至10欧姆之间。

    ----

    希望这能回答您的问题;如果是、请按绿色按钮。  否则、请随时跟进。

    谢谢、

    Aaron Grgurich